欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:传感器VTF180-2P42417的光斑有多大?

提问时间:2026-11-13

2168 浏览

全部回答(1个)

西克VTF180-2P42417这款光电传感器的螺丝直径(外壳)为M18 x 1;光点尺寸(距离)为:Ø 8 mm (100 mm)。 其他规格参数可参考西克主页: https://www.sick.com/cn/zh/photoelectric-sensors/photoelectric-sensors/v180-2/vtf180-2p42417/p/p226911

发表时间: 2026-11-13

有用

上一问题: 把手尺寸是多少?

猜你想搜