欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

经济型直线导轨

  • 2022.05.21 18:18:00
  • 米思米
  • 3500

本视频介绍经济型直线导轨相比标准品的价格差异、精度变化和噪音实测效果。

经济型直线导轨

l   规格比较

・通过强化管理回珠孔和钢珠的尺寸公差,降低间隙 尺寸K,减少噪音。

经济型直线导轨


轨道              

滑块

标准轨

宽幅轨

标准型

加长型

标准型

加长型

顺畅性

好

好

好

好

噪音

50db

52db

60db

62db

 

l   尺寸精度

经济型直线导轨



米思米经济型精度

米思米标准品精度

高度H的尺寸公差

±40

±20

高度H的配合误差

40

40

宽度N的尺寸公差

±40

±25

宽度N的配合误差

40

40

适用场合

中精度,中低频驱动

高精度,高频率驱动

 

l   移动平行度

轨道长度

平行度μm

50以下

12

50~80

13

80~125

14

125~200

15

200~250

16

250~315

17

315~400

18

400~500

19

500~630

20

630~800

22


l   滑轨的安装

Ø  基座安装面中有基准面时

             1组装前,请先清除直线导轨机械安装面的毛边、污垢等。

             2将滑轨慢慢置于基座安装面,然后一边使滑轨接触基座基准面,一边临时紧固。

             3承受冲击、振动、重载或需要高精度时,推荐图1~3的固定方法。

             4使用扭矩扳手将安装螺栓紧固到规定扭矩。(规定扭矩参阅表1)

经济型直线导轨

Ø  基座安装面中无基准面时

        基于直规的方法

       1将滑轨慢慢置于基座安装面,然后临时紧固安装螺栓。

       2配置了几乎与临时紧固的滑轨平行的直边。

       3以直边为基准,使用千分表如图4所示,一边测量与滑轨的平行度,一边进行加固。

       4使用扭矩扳手将安装螺栓紧固到规定扭矩。

       5 安装从动侧滑轨时,有和基准侧滑轨一样以直边为基准的方法以及如图5所示,以先行安装的基准侧滑轨 为基准的方法。无论哪种方法,都应一边使用千分表测量平行度,一边进行固定。

经济型直线导轨


l   关于维护(供给润滑脂)

Ø  润滑脂在直线导轨的钢珠与滚动面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。

润滑脂减少及老化会给直线导轨的寿命造成极大影响,因此请根据使用条件适时加注润滑脂。

米思米的直线导轨在出厂时封入了下述润滑脂,因此可直接使用。

Ø  微型:锂皂基润滑脂(协同油脂制MULTEMP润滑脂PS2)

Ø  推荐注脂间隔:通常每隔3个月

根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities