欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:现有的20A和30A的两种规格长度的模具定位器无法满足需求时,如何选择合适的部件?

提问时间:2021-09-03

2085 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以追加选用模具定位器延长杆(MSMBY系列),来匹配不同场合下的长度需求。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜