欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号NM1LE-250S/4300A 125A 50.100.200MA断路器 请问50 100 200mA,如何选择?

提问时间:2026-11-13

2381 浏览

全部回答(1个)

该产品可通过产品面板上的旋钮进行选择,可选3档

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜