欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:XB2B系列是否有48V的LED指示灯?

提问时间:2021-09-03

1892 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

有,型号为:XB2BVE1LC(白色)、XB2BVE3LC(绿色)、XB2BVE4LC(红色)、XB2BVE5LC(黄色)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜