欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:继电器输出和SSR输出的区别是什么?

提问时间:2021-12-28

10357 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

继电器输出的可以配继电器也可以不配,配的话作用是放大电流。一般温度控制器电流输出只有3A,不一定能带得动加热棒,所以加上继电器可以起到放大电流的效果; SSR电压输出是需要另外再配固态继电器的。固态继电器本身是输出12v电压的,配固态继电器原理也是一样的,可以起到放大电压的效果。 继电器输出的最大电流是 AC250V,3A(电阻负载)固态的话输出电压:DC12V±20% (PNP),最大负载电流:21mA

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜