欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:WinCC访问S7-200可使用哪些选项?

提问时间:2021-09-03

2176 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

如下选项可用于 WinCC 及 S7-200 间的通信:通过 OPC 进行通信 S7-200 PC Access使用 S7-200 的 OPC server PC Access 可以建立 S7-200 和 WinCC 之间的 OPC 通信。使用 S7-200 OPC server 方式的优点是可以集成 STEP 7 Micro/WIN 工程中的符号。S7-200 PC Access OPC server 可以通过下面的方式与 S7-200 建立连接:PPI 使用 PC/PPI 电缆USB/PPI 电缆 (订货号:6ES7 901-3DB30-0XA0)RS232/PPI 电缆 (订货号:6ES7 901-3CB30-0XA0)RS232/PPI 电缆 (订货号:6ES7 901-3BF21-0XA0)MPI 和 PROFIBUS 使用 PROFIBUS CPsCP5611, CP5511, CP5512外部和内部调制解调器及调制解调器模块 S7-241以太网用于 Local Area Networks (LANs) 和 Wide Area Networks (WANs) 使用 CP243-1 或 CP243-1 IT。使用 S7-200 PC Access OPC server,可以同时从最多 8 台 S7-200 目标系统读取数据。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜