欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:铜电极中,纯铜(紫铜),无氧铜的成分和特点

提问时间:2021-09-03

4016 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

纯铜成分:高纯度(含铜量99.99%以上),在氧化铜状态下的含氧率为0.02~0.05%纯铜特点:具有良好的导电性,导热性,高延展性,耐腐蚀性.耐大气奇腐蚀性无氧铜成分:高纯度(含铜量99.96%以上),不含氧无氧铜特点:具有良好的导电性,导热性,熔融性

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜