欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:经济型蝶形铰链C-SHPSNAN8的旋转角度是180°吗?

提问时间:2023-09-15

1723 浏览

全部回答(1个)

经济型蝶形铰链C-SHPSNAN8的最大开合角度是270°

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜