欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:为什么MTCTS输出端电压不足?

提问时间:2021-12-28

2915 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

如果出现您描述中的情况的话,请先对MTCTS的OUT1输出端悬空进行测量。如果测量结果是12V的电压输出,说明温控器部分是没有问题的。接上继电器以后再测量如果还是6.5V左右的话,很有可能是继电器线圈的电抗值太大,所以导致了电压骤降。此时建议选择12V SSR型继电器(固态继电器)。 MTCTS的OUT1口输出电压是12V,最大的电流是20mA,继电器的线圈驱动电流只有在20mA以下时,才可以正常驱动。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜