欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
吸尘器
除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一...
问:除尘器,AD-2-100N;AD2100N和AD-2 100N这3个型号是否是一个产品?
生产加工用品
吸尘器
威威 VESSEL
提问时间:2026-11-13
2165
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是同一个产品,以米思米可以报价的型号AD2100N下单即可。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
不锈钢管型接头NI-25AX100L-SUS304的内径是多少?
下一问题:
端子台MWS-B3009,配套连接的3芯夹式连接器型号,是否可以和连接线束GLML-S-WA-10匹配?
猜你想搜
H7CX-AD-G-N 和H7CX-AD-N的区别是什么?
滑撑 B-1570N产品为何种材质?
尺寸GEAKBB2.5-36-25-B-20N-KC90 GEAKBB2.0-45-20-B-25N-KC90 GEAKBB2.0-60-20-B-25N-KC90的重量分别是多少?
油封型号N与F是什么区别?
RMBG60-N和RMBG60C-N自动滑台是否完全一致的产品?
拉手型号A-1191N-1-A,跟他配套的密封垫型号是什么?