欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:牧田电剪刀JS3201可以切割宽80厚2.5的铜板材吗?切好后切口是否会有毛刺?切割能力单位N/mm²是什么意思?

提问时间:2026-09-29

3638 浏览

全部回答(1个)

可以,能切钢板的工具都能切铜板;一般而言切割后很多毛刺肯定不会产生。 400N/mm²表示可保证的最大使用切割力的大小,它随着厚度增加而减小。

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜