欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问: CLDMY6-25-S把手能提起来旋转角度吗?

提问时间:2026-11-13

2985 浏览

全部回答(1个)

可以的(材质表中标注弹簧即是可提型的),行程是37.5-34=3.5mm

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜