欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
磁性座
MST-II(220V)、MSD-I(220V)、MST-1(220V)这三款灯...
问:MST-II(220V)、MSD-I(220V)、MST-1(220V)这三款灯的具体是多少功率?
工厂自动化零件
磁性座
纬正
功率
提问时间:2026-11-13
3270
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
MST-1 是25w,MST-II 是50w,MSD-I是35w
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
MG61003显示有米思米和诺佳2个品牌是同一个产品吗?
下一问题:
MSWT6破坏强度确认。
猜你想搜
MST-II(220V) 磁性灯座是否含灯
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
如果工厂的现场工作电压是100V/110V的,FX-601是否能直接使用
CJX2-1810N 220V;CJX2-1810 220V 这两个型号接触器有什么区别吗?
MST系列多层型号灯蜂鸣器建议的使用环境是什么?
SMP-04V-BC和SMP-04V-NC的区别在哪?为什么单价相差4倍左右?