欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:地面型移动制冷机型号SS-22DG-8A和SS-22EG-8A 1.热风口的排气量是多少? 2.最低可以制冷到多少度? 3.水箱想外接水管排水需要什么规格的水管?管径是多少?需要24小时运行

提问时间:2026-11-13

3974 浏览

全部回答(1个)

1.热风口的排气量是多少? 热风口的排气量为12立方米每分钟; 2.最低可以制冷到多少度? 在工作环境温度中,最大可以降15摄氏度左右; 3.水箱想外接水管排水需要什么规格的水管,管径是多少?需要24小时运行 水箱可以接内径16毫米的软管,可以连续24小时运转。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜