欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MKC-GB12617-5X8A(250) 、MKC-GB12617-5X10A(250) 、MKC-GB12617-5X12A(250) 三个型号的区别是什么,型号中的8A、10A、12A是指什么参数

提问时间:2026-09-29

1866 浏览

全部回答(1个)

A前面数字是指长度即网站规格图中L的部分。

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜