欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:1.A-51-2-1-TAK60和A-51-2-1的区别是否仅为钥匙部分不同? 2.A-51-2-1-TAK60锁舌型号AC-25-M-2,是否正确?是否需要另外购买?

提问时间:2026-09-29

2424 浏览

全部回答(1个)

1,两款商品所用钥匙不同,另外进一步说因为钥匙不同里面的锁芯是不一样的,至于其他外部显露尺寸都相同。 2,A-51-2-1(TAK60)舌簧片开孔应为8可以匹配,请注意舌黄长度的信息是否适合,另外舌簧均需要另行购买。

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜