欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CJX2-1810N 220V;CJX2-1810 220V 这两个型号接触器有什么区别吗?

提问时间:2026-09-02

3773 浏览

全部回答(1个)

带N是代表发货时是2台接触器,且做了机械互锁(互锁的含义,就是两台接触器同时只能有一个可以接通的意思),带N的以后可能不做销售,属于订制品,不带N就是标准的接触器。

发表时间: 2026-09-02

有用

猜你想搜