提问时间:2026-11-13
3732 浏览
全部回答(1个)
1.是的,黑色为钻头,银色为取出器 2.具体使用方法步骤能否提供-----螺栓取出器使用步骤: 1、使用螺栓取出器时,首先需先选一适当规格的麻花钻 2、在螺栓的断面中心位置钻一小孔,再将取出器插入小孔中 3、然后用丝锥扳手或活扳手夹住取出器的方头 4、用力逆时针转动扳手 5、即可将断裂在机器、设备里面的螺栓取出。 3.螺纹不会损坏
发表时间: 2026-11-13
有用