欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LC1D32M7C是220v的还是380v的,我要接单相电220V的话,能用这个吗?

提问时间:2026-11-13

2792 浏览

全部回答(1个)

这个线圈电压是AC220V,电源电压可以在690V以内,不同的电源电压对应不同的额定功率。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜