欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
CDM2B20-550A与CDM2B20-550AZ的区别
问:CDM2B20-550A与CDM2B20-550AZ的区别
工厂自动化零件
气缸
SMC
型号确认
提问时间:2026-11-13
1958
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
后者是升级替代型号,完全替代
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
BW32SAG 3P 10A是否是断路器 如果是断路器是否带辅助触点,如果不带辅助触点,请推荐带辅助触点的型号.
下一问题:
CE01-6A20-29SC-DO和CE01-6A20-29SC-DO-BSS的区别是什么?
猜你想搜
1.A-51-2-1-TAK60和A-51-2-1的区别是否仅为钥匙部分不同? 2.A-51-2-1-TAK60锁舌型号AC-25-M-2,是否正确?是否需要另外购买?
CF12UU-A和CF12UU-AB有什么区别?
CF12UU-A和CF12UU-AB有什么区别?
压力传感器DP-101和DP-101A区别在哪里?
滚子随动器NUTR4090-X-A和NUTR4090有什么区别?
MKC-GB12617-5X8A(250) 这个型号8A 10A 12A什么意思?