欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
TTNL4070-0400-50S3B-S-M5 东力减速电机,总电压是三相22...
问:TTNL4070-0400-50S3B-S-M5 东力减速电机,总电压是三相220V/380V都可以,请问刹车单独接线的电压是多少伏?
工厂自动化零件
电机
东力 TL
电压
提问时间:2026-11-13
2984
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
刹车电压90V
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
RN12(THK)该型号的材质及表面处理?
下一问题:
YQZHT系列梯子,图片是“人”字形摆放使用,请问是否能拉成“一”字形使用;以及其使用载荷是多少?
猜你想搜
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
型号29084单芯电缆,额定电压是300V/500V,适用直流额定电压多少V?
VCTF系列电缆是否有600V电压规格?型号是什么?
HG-C1030我司官网信息配备的是0V-5V的模拟电压输出,请问是否配备模拟电流输出。
减速电机PTNF28-0400-50S3B的转子惯量参数是多少?
EAM10-AA-1输入虚拟电压10V可否显示电流大小?