欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
V形架
V形架6896-11是否就是照片中的完整的两组产品?
问:V形架6896-11是否就是照片中的完整的两组产品?
生产加工用品
V形架
英示 INSIZE
配件/配套
提问时间:2026-11-13
2112
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
一对两个,实物和图片略有出入。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
UWUAFN130拉手的把手部分材质是什么?主体材质是ADC12。
下一问题:
XM3A-0921连接器背面导线方式是否可以焊接?
猜你想搜
一套完整的微动开关式误送料检测部件应该怎么选择?
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
V型滑轮有专门配套的支架产品么?
MST-II(220V)、MSD-I(220V)、MST-1(220V)这三款灯的具体是多少功率?
如果工厂的现场工作电压是100V/110V的,FX-601是否能直接使用
MISUMI的V形滑块能否互换,和其他公司的产品是否可以互换?