欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术问答
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
电动驱动新产品
SCARA视觉上料模块
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
驱动器
电机BLD2403 和FBLM42-105,+5V和GND为什么是通的?
问:电机BLD2403 和FBLM42-105,+5V和GND为什么是通的?
工厂自动化零件
驱动器
富兴 FULLING
用法/操作
提问时间:2026-11-13
2348
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
出厂的是不通,要自己接线,+5V和GND接起来时,电机是转速是最大的。
发表时间: 2026-11-13
有用
上一问题:
单轴机器人配套的再生装置型号是什么?在什么情况下需要使用?
下一问题:
电锯JR102DZ的锯片单独型号是什么?
猜你想搜
流速调节阀产品是否可以通水蒸汽?
电机驱动器BLD2403接线方式是怎么样的?
电机驱动器BLD2403接线方式是怎么样的?
CDG11DA80A电压是多少V的?是380V么?
MST-II(220V)、MSD-I(220V)、MST-1(220V)这三款灯的具体是多少功率?
如果工厂的现场工作电压是100V/110V的,FX-601是否能直接使用